This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 基于 IEC60730标准的温度传感器产品

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586285/temp-sensor-products-based-on-iec60730-standard

您好!

如果您有任何基于 IEC60730标准的温度传感器产品、请向我提供建议吗?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    在我们的产品系列或市场中、我不知道温度传感器是为了满足此标准而设计的。 根据我的快速研究、该标准通常应用于微控制器。

    我想帮助您确定一款满足您需求的 TI 产品。 请您向我提供有关您所寻求的内容的更多信息吗?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    感谢您的快速响应。
    我正在向我们的客户确认要求等级(A 或 B 或 C)、并将返回给您。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    我们的客户希望我们推荐欧洲采用的基于 IEC60730标准的家用电器温度传感器。
    那么,如果可能,您能给我建议吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kato-San、

    我们正在努力获取此规范的副本、以便我们可以对其进行研究。 了解合规性所需的内容后、我们可以推荐产品。 我们的许多客户将我们的产品用于消费类电子产品。 目前、我不清楚消费类电子产品是否包含在该标准中。

    我们知道、客户已经在家用电器中使用了 LMT8x 系列模拟传感器。 我们不知道我们的一位客户是否获得了此器件的任何类型的认证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ren-San、您好!

    感谢您的支持。

    请告诉我您是否会获得其他信息。

    此致、
    加藤