This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] tmp275-Q1:tmp275-Q1和类似器件

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP275-Q1, TMP275

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/587013/tmp275-q1-tmp275-q1-and-similar-pieces

器件型号:TMP275-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP275

大家好!
我的项目是针对残疾人的运动疗法。 结构正常、但我们将通过皮肤测量进行开发。 我想测量几个点(8件/英尺)接近肌肉的皮肤表面温度。
我找到 了 tmp275-Q1传感器、我认为它很好。 我正在寻找类似的器件、可以绑定到微控制器。 感谢您的帮助!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否主要关注高精度传感器? Q1表示汽车认证、这似乎与您的应用无关。 您可以改用常规 TMP275。

    其他高精度传感器:

    器件型号 说明 本地传感器精度(最大值)(+/- C) 子系列 接口 工作温度范围(C) 电源电压(最小值)(V) 电源电压(最大值)(V) 电源电流(最大值)(uA) 额定值 封装组 封装尺寸:mm2:W x L (PKG)
    LMT01 具有脉冲序列接口的0.5°C 精度2引脚温度传感器 0.5. 红外和探头温度传感器、本地数字温度传感器 1线 -50至150 2. 5.5. 39. 目录 TO-92、WSON 请参阅数据表(WSON)
    TMP112 采用 SOT-563封装、具有警报功能和 I2C/SMBus 接口的1.4V±0.5°C 温度传感器 0.5. 本地数字温度传感器 I2C、SMBus、2线制 -40至125 1.4. 3.6. 10. 目录 SOT -其他 3mm2:1.6 x 1.6 (SOT-Other)
    LMT70 ±0.1°C 精密模拟温度传感器 0.36. 本地模拟温度传感器 模拟输出 -55至150 2.0 5.5. 12. 目录 DSBGA 请参阅数据表(DSBGA)
    TMP107 具有菊花链 UART、EEPROM 和报警功能的±0.4°C 温度传感器 0.4. 红外和探头温度传感器、本地数字温度传感器 UART -55至125 1.7. 5.5. 35. 目录 SOIC 29 mm2:6 x 4.9 (SOIC)
    TMP275 具有 I2C/SMBus 接口、采用行业标准 LM75外形尺寸和引脚排列的±0.5°C 温度传感器 0.5. 本地数字温度传感器 I2C、SMBus、2线制 -40至125 2.7. 5.5. 85. 目录 SOIC、VSSOP 15mm2:4.9 x 3 (VSSOP)