This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96063:PWM 精度

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LM96063

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586373/lm96063-pwm-accuracy

器件型号:LM96063

团队、

我想使用 LM96063控制 PWM 风扇(随附数据表)。

但是、最大精度为+/-7%。

  1. LM96093是否适合此风扇?
  2. TI 是否具有比 LM96063更出色的电池精度器件?

e2e.ti.com/.../5006_5F00_DS.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marco:

    让我看看。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marco、

    风扇的规格表明其速度容差为±14.4%(请参阅30%占空比) 。我不认为 LM960SO的7% PWM 容差是一个很大的限制。 我也不认为需要根据您的信息来实现更精确的风扇控制器。  我们没有那么多风扇控制器产品可供选择、因此我们的选项有限。  如果您能提供更详细的系统要求/上下文、我可能会更好地帮助您。

    开尔文