This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200 EVM

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586541/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

请告诉我可以与测量液体温度值的 TDC1000-TDC7200 EVM 连接的热敏电阻器的部件号。 尽快...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参考您的初始主题、而不是创建新主题。 e2e.ti.com/.../582753
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请注意、您没有给出正确的答案、请注意您自己的业务让其他人回答这一问题...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了让我回答您的问题、您必须提供我在上一个主题中所述的更多信息。 如果温度范围和环境条件(外形尺寸、安装方案等)不能建议使用温度传感器。

    为单个问题创建多个线程不是请求支持的正确方式。 它使论坛变得混乱,使其他人难以搜索信息。 如果您需要有关请求的更多信息,只需回复您创建的第一个线程即可。

    我锁定这个线程。 如果您希望进一步讨论此问题、请回复上面链接的第一个主题。

    此致、