This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDCCOILEVM:带 LDC2114EVM 板的 LDCCOILEVM:哪个电感、哪个电容器?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM, LDCCOILEVM, LDC2114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585966/ldccoilevm-ldccoilevm-with-ldc2114evm-board-which-inductance-which-capacitor

器件型号:LDCCOILEVM
主题中讨论的其他器件: LDC2114

您好!

我 将在板 LDC2114EVM 上使用 LDCCOILEVM。

对于线圈 D、E 和 F、我必须采用哪个电容器?

如何获得该线圈的电感?

我找不到条纹和方形线圈的计算器。

请帮帮我。

谢谢

Murat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    下面是 LDCCOILEVM 的参考指南、其中提供了 EVM 板上所有线圈的电感和 Rp 信息。 此外、您还可以参考 LDC 设计计算 器工具、为相应的传感器计算适当的电容器值。

    这是否适用于电感式触控应用? 如果您有兴趣了解 LDCTOUCHCOILEVM、则该 EVM 上的线圈专为 LDC2114而设计、并包含一个集成机械隔套。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    本指南对我没有帮助、因为它不适用于矩形、也不适用于拉伸的线圈。
    我必须如何计算电感和电容器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    本参考指南提供了 LDCCOILEVM 上所有线圈(包括 D、E 和 F)的拉伸或矩形电感值。

    如果您希望设计定制线圈、则可以使用 LDC 设计计算器工具。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能用一个示例来计算吗? 并向我展示如何操作? 我仍然无法跟随。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试使用线圈设计器进行计算、也尝试在 Excel 中使用 LDC_TOOLS-ext30进行计算、但我获得了不同的值。
    我想用屏幕快照向您展示、但我无法将其放入其中。

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murat、

    此博客文章将指导您完成以下过程:

    此致、