This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:HDC1010和 HDC1080是否相同的晶圆(裸片)?

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586539/hdc1010-are-hdc1010-and-hdc1080-same-wafer-die

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件: HDC1080

大家好、

HDC1010和 HDC1080是否相同的晶圆(裸片)?
我的客户想知道它。
问题的背景是、如果这些芯片相同、他只会购买 HDC1010 EVM、但这些芯片不会购买每个 EVM。

 感谢您的回复。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yaita-San:

    我确认 HDC1010和 HDC1080具有相同的 ASIC。

    此致、

    Carmine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmine-San、您好!

    感谢您的快速回复!
    我知道 HDC1010HDC1080 具有相同的 ASIC。

    此致、
    雅丽塔