This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:tdc1000参数重要性

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586313/tdc1000-tdc1000-parameter-importance

器件型号:TDC1000
主题中讨论的其他器件: TDC7200

尊敬的先生:

请告诉我

TDC 1000 (模拟前端)的下列参数在  流量计应用中的精度作用是什么

TDC 1000 (模拟前端):

1、自动零周期的标准值是多少?

 a)如果自动零周期大于 系统行为中发生的标准值、并且流量测量值的精度是否有任何变化或不 是由于自动零周期的变化?

2、在标准 ToF 测量模式下、回波/监听时间的标准值是多少?

3、超时间隔的标准值是多少?

4  、PGA 增益的标准值是多少 ?

 a) PGA 增益是否会影响流量测量值的精度?

5, 是不是 LNA 会影响流量测量值的精度

6、 阈值和阈值的标准值是多少将影响 流量测量 值的精度?  

7、内部 VCOM 选择或外部 VCOM 选择之间有何差异、请告诉我。

   a)此选择是否影响 流量测量 值的精度 ?

8、NUM_AVG 字段的主要优势是什么?

 a)  是否对流量测量 值精度中的 NUM_AVG 有任何重要性 ?

TDC 7200秒表计时器:

1、 TDC 7200中 CALIBRATION2_URES 的标准值是多少? 是否会对流量测量值的精度产生影响?

请非常清楚地提供有关上述 TDC1000和 TDC7200参数的信息。