This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:从体素 SDK 获取正交原始数据。

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586494/opt8241-cdk-evm-getting-quadrature-raw-data-from-voxel-sdk

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

我正在尝试从 OPT8241-CDK-EVM 获取原始数据。 我可以从体素查看器中获得什么以及我可以从这里的不同文章中了解到的内容, 我可以轻松地得到的是大小为320*240*2字节的双字节模式的最终结果。 但是,对于四个四个象素,我希望得到大小为320*240*2*4的结果。 从[1]图5中删除。 他们似乎能够获得原始数据。 但是、当我们复制他们的系统时、我们无法获得相同的结果。 因为它们的代码会提供 I 和 Q、而不是原始数据。 我们希望获取原始数据以进行进一步处理。 此外、我们还尝试开发用于相同目的的 python 代码。 我们将感谢您的任何帮助

此致、

Moetaz

[1] www.computationalimaging.org/.../MultiCameraToF-SIGGRAPH2016.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Moetaz、

    此信息仅在 NDA 下提供。 如果您想继续、请通过 ti-3dtof@list.ti.com 联系我们。

    此致、
    Anand