This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1080:加热器功能

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/585858/hdc1080-heater-function

器件型号:HDC1080

您好!

数据表显示"加热器是可用于测试传感器的集成电阻元件"。

如果我们要测试传感器、应如何使用加热器功能?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    如果打开加热器、您可以看到温度输出将增加1或2°C、相对湿度将降低约为其当前值的5%至10%。

    这可用作自检、以了解器件是否正常工作。

    如果您有任何疑问或需要更多信息、请告诉我。

    此致、

    Carmine