Other Parts Discussed in Thread: LDC1101, LDC1612
主题中讨论的其他器件: LDC1612
尊敬的专家:
我想在 LHR 模式下使用 LDC1101设计线性位置传感器。 目标测量范围为˜1英寸、所需分辨率为0.1mm。 所需的采样率为16kSPS。
下面是我要采用的方法:
1.根据位置范围和位置分辨率计算所需的频率分辨率
2.计算所需采样率的 RCOUNT 设置
3.确认 LDC 能够在所需的采样率下提供足够的频率分辨率(ENOB)
4.计算 LC 振荡电路+目标系统的频率范围
5、计算所选 C 值的电感范围
6.设计传感器线圈和目标
这就是我的发展...
步骤1:
频率分辨率= 25.4mm / 0.1mm/代码= 254个代码(˜8位)
步骤2:
RCOUNT =(16MHz/16kSPS - 55)/16 = 59
步骤3:
根据数据表第9.1.1节、ENOB 计算为 log2 (59)= 5.88位、这意味着实际分辨率小于所需的分辨率(8位)、换言之:游戏结束。 这种简单的确定是否确实正确? 我不确定(实际上有点困惑)、因为 SNOA944分辨率似乎也是传感器频率的函数!?
如有任何澄清、我们将不胜感激!
谢谢、
Matthias