Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809, CDCM7005
主题中讨论的其他器件: AFE5809、 CDCM7005
工具/软件:Starterware
尊敬的朋友:
我想 使用 OMAP L138 LCDK 的 SPI1模块来初始化我们的 AFE5809EVM。 我是一名在这方面知识不多的学生。 我有3个问题无法自行解决。 请用您的建议给我启迪。
根据 AFE5809 EVM 用户指南(slou338a)的第49页、我需要下图中显示的4个信号来初始化 AFE5809。 我已经成功生成 SCLK 和 SDATA、但是我遇到了 SEN 和 RESET 信号问题。 我的问题是:
1.我可以在 AFE5809 EVM 的 P14上找到 SCLK、SEN 和 SDATA 引脚。 但是、我在电路板上找不到复位引脚。 根据 用户指南第49页、我需要在向 AFE5809 EVM 发送 SDATA 和其他信号之前发送复位信号。 我是否需要在初始化之前复位电路板? 如果是、RESET 引脚在哪里? 如何复位 AFE5809 EVM? (帮助:有 JP44、该 JP44应用于重置电路板。 但我不知道如何使用它。)
2.当我使用 AFE5809EVM GUI 软件初始化 EVM 时、成功初始化后、LED 41和 LED 42的颜色从红色变为绿色。 因此、我了解初始化已成功。 但是、现在我不使用 GUI 来初始化 AFE5809 EVM。 我正在使用 SPI 连接。 如何知道我是否已正确初始化 AFE5809 EVM (使用 SPI)? 使用 SPI 连接进行初始化后、LED 41和42是否会将颜色从红色更改为绿色?
3.如下图所示,我也应该使用 SEN 信号。 我假设一般而言、SEN 由从器件生成并发送到主器件。 在我们的应用中、OMAP L138 LCDK 是主设备、而 AFE5809 EVM 是从设备。 因此、我假设 AFE5809EVM 应生成该 SEN 信号(对吧?)。 然后、我应该将 AFE5809EVM 的 SEN 引脚连接到 OMAP L138 LCDK 的 SEN 引脚。 问题是、我在 AFE5809的 SEN 信号上看不到任何信号(很明显、我在为电路板供电后检查了该信号)。 为什么我在 SEN 引脚上看不到任何信号(电路板上的引脚 P14.SEN)?
非常感谢您的观看:)