This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:使用不带 EVM 的 TDC7200

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586026/tdc7200-using-tdc7200-without-evm

器件型号:TDC7200

大家好、

我的团队一直在使用 TDC7200EVM 和 GUI 测试我们的激光测距仪项目。  我们让它按照我们所需的方式工作、使用该设置。  现在、我们尝试在没有 EVM 的情况下对其进行设置、而只需自行使用 TDC7200。  我们使用 MSP430并将其连接到试验电路板上、这正是 EVM 原理图所示的。   为此、我们将使用16MHz 外部晶体。  我们将在19µs μ s 处使用函数发生器进行测试、以确保其正常工作、如 EVM 数据表中的示例所示。  GUI 显示它正在进行测量、但测量不准确、且距离 μ 19µs 很远。  当我们对函数发生器和 EVM 进行此基本测试时、它非常精确。  此外、我们还使用3个不同的 TDC7200对该设置进行了测试、因此我们不认为这是问题所在。  是否有人能让我了解我们可能会发生什么错误?

感谢您的任何反馈、

Henry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TDC7200

    您好!

    我在项目设置中使用了 EVM、并成功获得了测量结果。  现在、我将尝试从公式中删除 EVM。  我们使用与 EVM 原理图相同的设计在试验电路板上设置 TDC7200。  GUI 正在进行某种测量、但所有测量都是错误的、并且非常不稳定。  我将其设置为使用函数发生器来测试 μ 19µs、如 EVM 示例中所示。  在这个设置中、它没有接近 μ 19µs 的任何内容。  我们已经尝试了3种不同的外部时钟、因此我不认为这是问题所在。  是否有人能帮助我知道我的错误或可能是错误?

    感谢你的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是如何与计算机连接的? 您是否刚刚在试验电路板上重新创建了 Booster Pack 并将其连接到 MSP430 LaunchPad?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Scott、
    感谢您的快速回复、是的、我们刚刚重新创建了与 EVM 原理图相同的内容。 TDC 位于连接到 MSP430 Launchpad 的试验电路板上。 我们使用 GUI 来查看结果。 首先、尝试使用延迟设置为19µs 的函数发生器获取19µs。

    再次感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alix 和 Henry、您好!

    您能否发布您看到的一些结果、以及时钟、启动和停止信号的示波器捕获以供审核?

    我最初认为试验电路板布局可能会影响精度。 请尝试确保从信号发生器开始和停止的线路长度相等。

    此致、