This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:可发送测量脉冲的速率

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/586043/tdc7200-rate-at-which-measurement-pulses-can-be-sent

器件型号:TDC7200

tdc7200可以以何种速率发送脉冲以更新距离测量?  我想以4kHz 的速率获取新数据、这是可行的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    更新距离测量的时间完全取决于测量的距离和 SPI 时钟频率。 如果我们假设 SPI 频率为20Mhz、则大约需要7-8us 来读取模式2测量值(TIME_1、TIME_2、CLOCKCOUNT_1、Calibration_1、Calibration_2 -所有24位寄存器)。

    在4kHz 的更新速率下、您有250us 的时间来完成测量并读取数据。 读取数据大约需要8us、因此您还有242us 的时间用于飞行时间和其他操作。 如果时间足够、则可以4kHz 的速率获取数据。

    此致、