请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 你好
在 I2C 通信的情况下、是否可以将 SPI_REG_READ 设置为0或1?
我认为在 I2C 通信时它可以是0或1、但请允许我确认以防万一。
此致、
Ryuji
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
在 I2C 通信的情况下、是否可以将 SPI_REG_READ 设置为0或1?
我认为在 I2C 通信时它可以是0或1、但请允许我确认以防万一。
此致、
Ryuji