This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:适用于 MMW 演示应用的 CCS 项目。

Guru**** 2556060 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-SDK, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601709/awr1642-ccs-project-for-mmw-demo-application

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:MMWAVE-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

由于 MMWAVE-SDK 提供了 makefile 框架来构建演示应用、但我需要创建 CCS 工程来调试 MMW 演示应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 提供了资源浏览器功能、其中提供了基于 SYS/BIOS 的毫米波传感器示例应用。

    在 CCS GUI (7.x 版)中、您可以转到 View 菜单-> Resource Explorer Classi、在左窗格中、您将看到 SYS/BIOS 软件包。 在此封装下、您可以找到适用于所有毫米波传感器型号的毫米波传感器和不同项目。

    您也可以在线找到相同的资源浏览器。 [TI Resource Explorer]

    此处、我要附上 AWR1642 MMW 演示应用的 CCS 工程、该工程是根据 Resource Explorer 中的示例工程创建的。

    将此附件解压缩到'mwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw'目录下、然后将项目导入到 CCS GUI 中。

    e2e.ti.com/.../mmw.zip

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此附件解压缩到'mwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmw'目录下、然后将项目导入到 CCS GUI 中。 在我的 CCS 中,项目有一些问题

    AWR1642_DSS
    说明资源路径位置类型
    此项目是为当前不支持的器件创建的- TMS320C67XX.AR1642。 请参阅"帮助">"检查更新"、以检查是否可以通过 CCS 更新对此器件提供支持。 访问 CCS App Center 获取最新的器件支持。 检查您是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。 通过调整工程属性、将工程迁移到最接近匹配的支持器件。 或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。AWR1642_DSS项目问题


    AWR1642_MMS
    说明资源路径位置类型
    此项目是为当前不支持的器件创建的- Cortex R.1642。 请参阅"帮助">"检查更新"、以检查是否可以通过 CCS 更新对此器件提供支持。 访问 CCS App Center 获取最新的器件支持。 检查您是否已安装对相应 MCU/处理器平台的支持。 通过调整工程属性、将工程迁移到最接近匹配的支持器件。 或者、如果使用实验器件、请联系 TI 获取支持。xwr16xx_MMW_MSS工程问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请安装具有毫米波雷达器件支持(R4F 和 C67xx 内核)的 CCS 7.x 版本。 这样、在编译时就不会出现此错误。


    此致、
    Jitendra Gupta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否确认上述建议是否有助于解决此问题? 由于不活动、我们目前正在关闭该线程。 如果问题仍然存在、您可以重新打开它。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随着新 SDK 版本的发布、我的客户希望获取相对的 MMW 演示 CCS 项目。在 TI 资源管理器中、该项目似乎仍适用于 SDK 1.05、在哪里可以找到 SDK 1.1.02.

    另一个问题是、如果如下图所示在 CCS View->Resource Explorer 中打开 Resource Explorer、即使我下载新的毫米波培训包1.4.3并将其存储在文件夹 c:/ti 中、毫米波培训包也不会更新到最新版本、 关闭并重新打开 CCS 软件包仍不会更新到1.4.3。 请告诉我如何在 CCS Resource Explorer 中更新毫米波培训包吗?