This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:RADAR Studio 启动错误:对象引用未设置为对象的实例。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605449/awr1443boost-radar-studio-startup-error-object-reference-not-set-to-an-instance-of-an-object

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: TSW1400EVMAWR1243BOOST

您好!

我在 Windows 10 x64上安装了以下组件:

  • .NET Framework v4.7
  • MATLAB Runtime R2015aSP1 (8.5.1) x86
  • HSDC v4.70
  • XDS emupack v6.0.579.0
  • DFP v0.07.00和 Radar Studio v1.7.4.0

我希望 Radar Studio 在获得 devpack 和 tsw1400evm 之前、通过板载 USB (XDS110)连接到 AWR1243BOOST 和 AWR1443BOOST、以便开始使用器件配置。

我以 admin 身份启动 Radar Studio、并在插入和未插入电路板的情况下(在输出选项卡中)获得以下内容:

GM:构造函数
GM:Sun Jun 25 18:25:22 2017
RSTD.Transmit ("/Settings")
[18:25:23]
[18:25:23]###正在运行启动脚本:“C:\ti\mmwave_DFP_00_07_00_04\RF_STD_eval\Scripts\ss.lua”###正在运行启动脚本:“C:\ti\mmWave_DFP_00_07_07_07_00_00_07_04\STD\STD\STD\STD\STD\STD\STD\STD\DateTime”(#:23:18:18:23)[Unattene:23]
/Settings/Scripter/Display
,
并再次尝试以“U:25:25:23 /Settings/Scripter/DateTime”形式运行“启动”[RTU:25:23
[18:25:23] RSTD.SetVar (“/Settings/Clients/Client


/Settings/Clients/Client


/Settings/AL 0/dll”、“C:\\ti\mmWave_DFP_00_07_00_04\\rf_eval\\rarstudio \\client\\\\radarLabClient\\\\lstarLab_Deval”)[18:25:23] RSTDSTD\Var (“/Settings/Clients/Client /Settings/Clients/Client 0_eval\r 18:23\r“/Settings/Clients/Client”,“UAR+18:25_Vstar\Ur”,“使用/Settings/Clients/Client”[18:23\Vstar\Vstar\Vstar\V23\Ur“Ur”[18:23\Vstd\Ur”[18:23\Vstar\Vstd\Ur“”,“”[18:23\Vstd\Vstd\Vstd\Vstd\Vstd\Vstd\Ur”[18:23\Vstd\Vstd\Vstd\Ur”[18:23\Vstd\Vstd\r“Ur”[
/Settings/Clients/Client
[18:25:23] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Enabled”,“TRUE”)
[18:25:23] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval


/Settings/Automation/Automation”,“1”)[18:25:23] RSTD.SetVar (“/Settings/Monitors/UpdateDisplay”,“TRUE”)[18:25:23] RSTD.AppVar (“/Settings/Monitors/OneClickStart”,
“RSTD:25:23]
(“RSTD:18:Ur”)“RST.23”(“RSTD\RST.23”,“RSTD:25:18:RSTD\RST.Ur”(“RST.Ur”)“RST.23:“RST.Ur”(“RST.Ur”[18

:“RST.23:RSTD:25:25:25:25:25:25:C”,“RST.Ur”(“RST.Ur”) 将设置保存到"C:\Users\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[18:25:23] RSTD.Transmit ("/")
[18:25:23] RSTD.AL_BUILD ()
[18:25:23] RSTD25:23] RSTD:23][RTU:25_RTI









:23][RTU:25_RTU:23][RTU:23:23][RTU:23:25_RTU:23:23][RTU:25_RTU:23:25_RTU:23][RTU:23:25_RTU:23:25_RTU:23:25_RTU:23][RTU:23:25_RTU:25_RTU:23:25_RTU:23:23:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:20:[RTU:20:
[18:25:27][RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[18:25:27]
[18:25:27]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[18:25:27]***脚本失败!***
[18:25:27]&&&&&&&&&&&&&&&&&&
[18:25:27]异常消息是:
[18:25:27]对象引用未设置为对象的实例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否确认您安装的 Matlab 运行时引擎(Matlab Runtime R2015aSP1 (8.5.1) x86)是否为32位版本而不是64位版本?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这就是我最初写的内容:x86、而不是 x64或 x86_64。 这是32位运行时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 RadarStudio 用户指南第2.1节第6点、其中讨论了此错误。

    谢谢、
    Sameer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Sameer!

    在获取 TSW1400之前、我想尝试使用 Radar Studio、但似乎我运气不好、没有电路板、Radar Studio 就无法使用。 感谢您参考这些文档。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您能否确认您是否正确安装了 FTDI 驱动程序并能够在设备管理器中查看以下端口?

    此致、

    Vivek