This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:AW1243性能指标、

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600642/awr1243-aw1243-performance-indicators

器件型号:AWR1243

可以级联的 AWR1243数量、单芯片 TR 之间的隔离量、 最大时间调制量、线性度量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    各位,李王,
    我们将在级联查询上向您回复。 在隔离方面,Tx-RX 与器件侧的隔离性能要优于30dB。 在稳定周期内、同步线性的频率误差小于0.01%。
    我不确定我是否理解它的调制时间部分。 线性调频脉冲时间由用户配置、具体取决于斜率、采样率和样本数量。 唯一的限制是总扫描带宽应在4Ghz 以内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、
    可级联的 AWR1243器件数量是同步信号链路预算(20GHz)的函数。 这些详细信息将在几周内以应用手册的形式发布。

    -Raghu