This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 多模式 FMCW 雷达的信号处理

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603797/signal-processing-for-multi-mode-fmcw-radar

例如,对于多模式 FMCW 雷达,快速线性调频脉冲由三个子帧组成,每个子帧具有不同的频率斜率,如何处理信号处理?  TI 能否提供一些代码示例或论文供参考?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianxi、

    我们目前没有用于多个子帧处理的"示例代码"。 但是、它与 SDK 支持的单帧处理不应有很大不同。 每个子帧可单独处理(即执行1D-FFT、2D-FFT、角度估算等)和从每个子帧提取的对象。 然后、一个跟踪算法能够熔断来自这三个子帧(一个之后)的信息。

    您是否在寻找有关如何执行'1D、2D FFT、检测、角度估算等的信息? “或者,您是否正在寻找多个子帧(如卡尔曼滤波、群集等)的融合信息?

    此致、
    Anil
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、关键点是如何融合多模式快速线性调频脉冲的结果。

    对于快速线性调频脉冲调制、最大的问题是如何应对 多普勒模糊性。 仅常规、多模式快速线性调频脉冲(或可变斜率快速线性调频脉冲)用于解决多普勒模糊性问题

    我想知道的是如何解决多模式快速线性调频脉冲中的多普勒模糊问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianxi、

    我们正在研究演示多普勒模糊分辨率的示例和 TI 演示、我们将很快发布这些示例。

    此致、
    Anil