This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如何通过 UART 发送命令\接收数据?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606612/iwr1443boost-how-to-send-command-receive-data-via-uart

器件型号:IWR1443BOOST

您好、Gents

我想通过 UART 发送 COMMAN\Get 数据、这样我就可以根据这种情况制作我的上层软件。  我认为这是可能的、正如毫米波演示可视化所做的那样。 但我没有找到任何描述这一点的材料。

在 mmWave SDK 用户指南.pdf 中 、我在第12页中找到了以下内容:

在后台、GUI 执行以下步骤:

*****

在 visualization/Data COM 端口上接收演示生成的数据、并对其进行处理、以根据 cfg 文件中的 GUI 配置创建各种显示。
MMW 演示的 doxygen mmWave_sdk_中介绍了从演示中流出的数据的格式 \packages/ti\demo\ "Output information sent to host"下的\mmw\docs\doxygen\html\index.html。

但我找不到"Output information sent to host"部分。 有人能帮我解决这个问题吗? 或者是否有任何其他材料展示了如何通过 UART 检索数据和发送命令?

超级感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、SDK 的演示确实使用 UART 驱动程序来处理命令和数据、但由于有点分散、因此理解起来可能会更加困难。  我建议查看 UART 驱动程序的测试代码。  您应该能够快速了解初始化驱动程序所需的内容并进行简单的读取和写入调用。  我要讨论的驱动程序代码测试代码位于此处:

    C:\ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\drivers\uart\test

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于不活动而关闭。 如果您有其他问题、请开始新主题。