This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT3001EVM:OPT3001EVM 在 EVM GUI 上始终显示相同的值

Guru**** 2550730 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, OPT3001EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603668/opt3001evm-opt3001evm-always-shows-same-value-on-evm-gui

器件型号:OPT3001EVM
主题中讨论的其他器件:OPT3001

您好、来自法国、

我刚刚收到了我的新 OPT3001EVM。 在运行 Windows 10的笔记本电脑上启动 EVM GUI 软件时,会出现一条错误消息:“Check Hardware–确保 OPT3001卡的方向正确..... "这是这样的情况、所以我单击"确定"、出现同样的消息 、我单击"确定"、这次我可以使用该软件。 我非常严格地遵循用户指南(SBOU134A)的说明、SM-USB-DIG 上的状态和 LED 正常 、但当我 单击"Run Continuously (持续运行)"时、无论环境光线如何、读取值始终为"838656"!

OPT3001EVM 有什么问题 ?

此致、

塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔日

    我们已收到您的帖子并指派了正确的工程师。 您很快就会收到回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔日

    您是否尝试在  您的机器上或在其他机器上运行最后一个 EVM 软件(可从 www.ti.com/.../opt3001evm 获得)? 我怀疑这是一个驱动程序问题、但让我们尝试一下。  

    您还可以尝试反转电路板并查看其是否解决了问题(当电路板未正确插入时、会出现这种消息)。 PCB 丝印上的"OPT3001"应与德州仪器的标识位于同一侧:  

    连接后、启动 OPT3001EVM GUI。 然后转至选项卡"device"、并单击"run Continuously without changing elthing (连续运行、不更改任何其他内容)"。  

    请告诉我们该解决方案是否适合您。  

    提前感谢、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    正如您所能想象的那样,在发布之前,我已经检查了两次(至少):

     EVM 软件来自 TI 的网站。 其版本为1.0.8

    -已正确插入 PCB  

    因为我什么都没有改变,所以问题仍然是一样的!

    尝试后,您是否确认它在运行 Windows 10的 PC 上工作正常?

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    我刚刚尝试在运行 Windows XP + SP3的非常旧的 PC 上安装 GUI 软件。 它不起作用、无法启动软件。  

    您是否知道 Windows  XP + SP3是否有旧版本的 GUI 软件?

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞尔日
    很抱歉耽误你的回答。
    是的、我在 Windows 10上运行的两台不同计算机上测试了该器件、我们没有遇到任何问题。
    让我检查一下我们是否有一个可以在 XP+SP3上运行的较旧 GUI 版本。
    此致、
    Daniel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    没有新闻是好消息?

    嗯、该套件在运行 Windows 10的计算机上不起作用、但您告诉我在同一操作系统上运行的编译器上是可以的。 因此、我的结论是问题来自我收到的套件。

    除非您为我提供了在 Windows XP + SP3上运行的 GUI、否则我会要求您向我发送一个新套件、如果可能、请给我发送一个您测试过的套件(我不在乎是否是已使用的套件)

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Serge、

    很遗憾、我找不到任何与 XP + SP3兼容的 GUI 的信息。  

    是的、我们将为您提供一个新的 EVM、我认为这是最好的解决方案。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    对我来说可以。 听起来是最佳解决方案。

    TI 何时会向我发送新的 EVM? 我提出这项质询,是因为我打算离开家度假

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我仍在等待您2个月前承诺的新 EVM。

    我回家的时间很长、所以由您来发送。

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔日

    阅读此帖子的历史记录、我发现您需要 OPT3001EVM、但我看不到发送新内容的地址。 通过收货地址、电子邮件和电话号码告知我们发送地址。 如果您不愿意在公共论坛中提供此信息。 请随时向我发送一封私人邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amy、

    我不希望在这个公共论坛上提供我的个人数据。

    因此,给您发送私人信息似乎是一个好主意,但我不知道怎么做!

    此致、

    塞尔日。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔日

    发起朋友请求、您可以发送消息。 将鼠标悬停在我的姓名上以请求友谊