This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE58JD18EVM:JESD 通道

Guru**** 1144750 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE58JD18EVM, AFE58JD18
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605016/afe58jd18evm-jesd-lanes

器件型号:AFE58JD18EVM
主题中讨论的其他器件: AFE58JD18

我想了解 AFE58JD18EVM 的 FMC 接口中使用了哪些收发器通道。  我想规划硬件。  我本来想看一下 TSW14J56的详细信息、但我看到所有10个通道都已填充、因此我没有在那里获得任何其他信息。  是否有人可以向我提供原理图、或者至少在 FMC 连接器上使用了哪些通道(和 IO)?

我想使用 Xilinx ZC706板连接 AFE58JD18EVM、它在 HPC-FMC 连接器上安装了0-7通道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    遗憾的是、AFE58JD18需要 NDA、如果没有 NDA、我们将无法共享此信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!
    谢谢你。 当时我们没有签订 NDA、现在我们已经签订了。 我可以通过电子邮件向您发送有关 AFE58JD18的问题吗?
    mowerj@apl.washington.edu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的问题是指 ADC 和 JESD 的 PLL 设置、如果这有助于指导问题/答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使其脱机。

    此致、
    Olu