This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC1010:焊接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1010, HDC1080

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601322/hdc1010-soldering

器件型号:HDC1010
主题中讨论的其他器件: HDC1080

大家好、

数据表第18页显示了以下内容。

> HDC1010应限制为单次红外回流,不建议进行返工。

我听说很难考虑 HDC1010、因为它应仅限于来自客户的"单个"红外回流。
您能告诉我"单个" 要求的背景吗?

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的湿度应用工程师将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Yaita-San:
    不建议进行第二次回流、因为这会导致 CSP 焊球发生折叠、从而导致敏感元件与 PCB 直接接触。 在这种情况下、湿度传感器不再能够正确测量环境的湿度条件、而只能测量 PCB 本身的湿度条件。
    如果您的问题得到了回复、请告诉我。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carmine-San、您好!

    感谢您的支持。
    HDC1080 (带有顶部传感器的 WSON)似乎 是相同的。

    (数据表第18页)
    > HDC1080应限制为单次红外回流,不建议进行返工。
    http://www.tij.co.jp/jp/lit/ds/symlink/hdc1080.pdf

    请问 您对 HDC1080有何意见?

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yaita-San、
    而使用 HDC1080时、问题与塑料封装有关。 在焊接过程中、封装会导致器件精度发生漂移、我们在工厂校准过程中已经考虑了这一点。 如果进行了第二次回流、则需要客户在其软件中补偿进一步的封装漂移。
    请告诉我它是否足够清楚。
    此致、
    Carmine
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carmine:

    汇编 HDC1010存在一些问题。

    我们遵循了有关的数据表中的说明

    -无干净的焊锡膏

    -使用拾放机器

    -遵循相同的温度曲线

    -单次红外回流

    -无电路板清洗-我们使用刷子和酒精对组件进行了一些小的清洁、但这些组件远离 IC。

    此外、我们在 BGA 工厂中使用了 XRay 设备进行了 PCBA 测试、并检查了焊料质量和对齐情况。 看起来都很好。

    但是、我们的成功率仅为80%。 (每5块电路板1次故障)。 故障模式是由于湿度传感器报告错误值(RH = 0且温度= 127)

    现在、我想知道这是因为 IC 在我们收到时已经损坏、还是因为 IC 处理不当。 我们不能想到可能出错的任何其他事情。 我们是否可以检查这一点? 您是否会建议您如何可靠地组装 HDC1010并处理它们?