This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004:多个 FDC1004器件。

Guru**** 2550550 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004, LDC2114, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602517/fdc1004-multiple-fdc1004-devices

器件型号:FDC1004
主题中讨论的其他器件: LDC2114FDC2214

对于一个项目、我希望使用多个 FDC1004器件、因为我需要更多的4个通道。 这些器件是否会影响彼此的测量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    这取决于系统中的传感器设置。 此外、FDC1004只有一个 I2C 地址、您可能需要将 I2C 多路复用以用于多个器件。

    您还可以使用具有两个 I2C 地址的 FDC2214或 LDC2114。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yibo、

    您能否提供有关"取决于 传感器设置"的更多详细信息? 我必须同时测量16 个区域上的电容变化。 这16个区域 全部位于4厘米 x 4厘米的正方形中。 芯片 A 感测到的区域将受到芯片 B 感测到的另一个区域的影响。 我将在一个 FPGA 中实现多个 μ I²C 主器件、因此我可以并行寻址所有器件。

    BR、

    Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    传感器布局确实起着重要作用。 此外、您尝试感应的目标对象类型、例如尺寸、材料、距离等。 它与传感器的交互方式。 如果它们之间存在边缘电容、则某些通道可能会受到附近通道的影响。 您可能需要执行一些原型测试来检查结果。

    此致、
    Yibo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、我将具有5cm 的感应区域连接。 连接迹线非常细、会引入+/-500欧姆的串联电阻。 对电容测量有什么影响?

    KR、

    Jurgen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jurgen、

    您可能会发现灵敏度降低。

    此致、
    Yibo