This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:LNA 和 PGA 增益问题

Guru**** 2581995 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606645/tdc1000-lna-and-pga-gain-problem

器件型号:TDC1000

大家好、

我在 TDC1000的增益方面有问题。 我将通过旁路一个 LNA 和 PGA 的增益并检查接收器传感器上的峰值 COMPIN 引脚电压和回波电压来检查 TDC1000的 LNA 和 PGA 的增益。 我已经为200kHz 信号设置了一切。 以下是我观察到的增益;  

LNA 已旁路、PGA 设置为21dB: Vout/Vin = 2.5  

PGA 旁路、LNA 通过电阻器设置为20dB: Vout/Vin = 4.5

请注意、上述数字不是以 dB 为单位、它们只是输出和输入电压的比率。

1-我有一个 GASEVM 板、我以相同的方式检查了 LNA 和 PGA 的增益(绕过其中一个板检查接收 器传感器上的最大 COMPIN 电压和信号) 并观察到略大的值、但在 LNA 上甚至不接近20dB、在 PGA 上甚至不接近21dB (我没有记下增益值、因此无法提供 GASEVM 板上增益的确切数字)。 您能解释一下为什么我在自己的电路板和 GASEVM 上的 LNA 上观察到20dB 和 PGA 上观察到21dB?

2 -我已检查 TDC1000的数据表。 第10页的图8给出了"LNA 增益与频率间的关系"图、但仅针对电容反馈模式给出了该图。 我使用的是电阻反馈模式。 为什么电阻反馈模式没有数据? 您能否解释/显示 LNA 和 PGA 在电阻反馈模式下的行为?

3 -您能告诉我 LNA 和 PGA 在不同 VDD 电压下的表现如何。 我在 VDD (1.4V VCOM)上使用2.8V 电源,想知道在我将 VDD 增加到4V (VCOM 增加到2V)时会发生什么情况? 从数据表中可以看出、LNA 的非侵入式输入连接到 VCOM、我想了解不同 VCOM 值对 LNA 和 PGA 总体增益的影响。

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我很高兴有人能就我的问题发表意见。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请任何人就这个问题发表评论! 如果有人询问、我可以发送有关我的设置的更多信息...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.您记录的实际输入和输出电压是多少、您是否有机会捕获示波器? 您能否还展示电路板上传感器和 LNA 输入之间的电路部分、以及 LNA 输出和 PGA 输入之间的滤波器?

    电阻反馈模式没有图、因为它与频率无关。 增益完全由增益=-Rfeed/Rinput 的输入和反馈电阻器之比设置。

    3.我目前没有这方面的任何数据。 虽然它会影响数据表中所述的每种放大器的输入和输出范围、但它不应影响 LNA 和 PGA 的增益。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kerem、

    一段时间内没有回复、因此我要关闭该主题。 如果您有任何其他反馈或问题、请再次发布、然后重新打开。

    此致、