This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波演示可视化工具在默认配置上提供 CLI 错误

Guru**** 2588345 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605001/iwr1443-mmwave-demo-visualizer-gives-cli-error-on-default-config

器件型号:AWR1443
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!  

运行 SDK 1_00_00_05

Keegan 获得返工的 AR1443EVM-010

使用 Uniflash 将演示固件从 SDK 重新加载到电路板中。

板在串行端口上通信良好。  

但是、该应用程序不会生成数据、我唯一的线索是配置中出现以下错误:

我已经尝试了所有默认配置、但很幸运没有收到错误-1。  我尝试取消复选框并调整滑块、但始终得到 erorr -1。

使用 Chrome 浏览器。

跳线 P1、P2、P3、P5开路、P4闭合

芯片标记为:

XAR1443

IG

72ZEZC9

964D ABL G1

有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    您尝试运行哪个演示? 生命体征或开箱即用演示? 根据控制台输出、您似乎在器件上刷写了生命体征 bin、但图像看起来像在线毫米波演示可视化工具。 Vital Signs 演示具有自己的 GUI、无法在 Demo Visualizer 上运行。  

    此致、
    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    如果您尝试运行开箱即用演示、则需要刷写此演示的二进制文件。 毫米波 SDK 用户指南的第4.1节(位于毫米波 SDK 的 docs 文件夹中)概述了刷写器件的指令。 您需要刷写的演示二进制文件(xwr14xx_mmw_demo_MSS.bin)位于 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr14xx\mmw 中

    如果您尝试运行生命体征演示、则需要运行其相应的 GUI。 该演示位于 TI Resource Explorer 上。 您可以在 http://dev.ti.com/tirex 上找到相关说明 、然后导航至 Software -> mmWave Training -> Labs -> Water vs Ground Classification -> User's Guide

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我正在运行开箱即用演示。  我曾经支持14xx 的旧版本 Uniflash、但它假装在刷写部件、因为我反复尝试刷写 OOB 演示、但从未改变过生命体征演示。

    因此、我切换到最新的 Uniflash、它显示了串行闪存的4个段。  这让我相信之前的 Uniflash 会将代码放置在未使用的位置。

    但是、当我对 OOB 演示进行编程时、Uniflash 会在我指定正确的 UART 时锁定。

    我将通读您注意到的手册部分、并确保它没有任何指针。

    我将在度假,直到星期一才试。

    也许您可以从上面的帖子中确保我的器件是修订版2 (或者我可以在我的退货时在数据表中查找它)?

    谢谢!

    Blake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、  

    是的、似乎您具有芯片修订版本2。 芯片底部的标记"964D"通常表示修订版2。  

    此外、下面还说明了如何使用 Uniflash 选择刷写器件的映像。 我向您介绍的指南概述了步骤、我觉得提供视觉效果可能会有所帮助。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Blake、

    您是否有机会成功运行开箱即用演示?

    此致、
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此 TT。 如果您仍面临问题、请随时打开新 TT。

    谢谢、
    Kevin