This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000:我们可以用这种超声波传感器用例吗?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, PGA460, PGA460-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605203/tdc1000-can-we-us-this-usecase-for-ultrasonic-sensor

器件型号:TDC1000
Thread 中讨论的其他器件: PGA460PGA460-Q1

大家好。

请问这是否可行?

如果不是、我想获得任何想法、以便实现客户想要的目标。

(例如,我们必须使用多少个传感器、哪种传感器、哪种 TDC1000、PGA 设备?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Masaharu、

    这取决于客户希望如何实现占位感应。 在任何情况下、在空气中的这些距离处、PGA460都是比 TDC1000更好的选择。 您知道他们计划使用什么方法吗?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Scott San。

    谢谢您的回复。

    您能更详细地解释一下为什么 PGA460在空气中优于 TDC 吗?

    方法是什么?

    我知道"如何放置传感传感器"、"外部条件如何"是传感器的一个组成部分、对于不能使用传感器的人而言、这是一个障碍。

    我想知道"感应传感器必须置于墙壁内"等"所需的东西"、感应传感器可以放置在墙壁上、但需要避免暴露在水中、就像这样。

    我想知道的使用超声波传感器的所有事情。

    如果我可以进行总结、让我让客户看看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    提供两种空气耦合传感器类型:开放式顶部和封闭式顶部。 由于换能器可能会暴露在水中、因此我建议使用闭顶式(例如 Murata MA58MF14-7N)。  以下是对这两种类型的描述:

    • 闭顶式换能器是用于密封压电式的换能器

    膜片暴露于空气或破坏性颗粒中。 闭顶式换能器在这类应用中非常适用

    环境条件恶劣、例如暴露于户外元件、极端温度下

    变化和碎片。 由于由变压器驱动的闭顶式传感器提供额外保护

    通常需要一种方法来最大限度地提高距离性能。

    • 开顶式换能器是具有将压电膜暴露在空气中的通风孔或槽的换能器。

    开顶式传感器适用于受控室内应用、可最大限度降低传感器的风险

    损坏。 开顶式传感器所需的驱动电压不及闭顶式传感器所需的驱动电压

    实现最大距离性能;因此、不需要变压器。

    有关  更多详细信息、请阅读 PGA460超声波模块硬件和软件优化应用手册(www.ti.com/.../slaa732)。

    PGA460-Q1可支持谐振频率范围介于30-80kHz 之间的闭顶式传感器、这是此类应用的理想频率范围、因为在浴室中检测人员的最大距离应限制为2-3m。 TDC1000和 PGA460都使用飞行时间超声波测量。 这主要用于测量距离、但也可用于占位检测。 通常、多普勒频移超声波测量用于检测室内的变化/移动、这是有利的、但 TI 的传感团队目前不提供超声波的多普勒解决方案。

    传感器通常不应被墙壁或玻璃阻挡、但如果安装和耦合正确、则可以通过多种介质检测物体。 使用 Murata MA58MF14-7N 换能器进行的初步测试表明、可通过厚度为2.4mm 的聚碳酸酯和其他塑料板进行物体检测。

    由于这种方法使用超声波飞行时间、因此在没有人占用房间时、需要将传感器校准到浴室。 然后、可以将非人类分布与校准后的阈值进行比较。 最好的方法是比较超声波回波曲线和/或超声波测量结果的运行历史记录、以确定浴室内是否有移动。 问题是当人的停留时间过长时、传感器将假定没有人在室内、除非执行室校准和回波特征更改的组合。

    超声波飞行时间传感器应安装在更高的位置、这样的物体(如毛巾盒或毛巾架)不会阻塞传感器。