This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP441:Xilinx FPGA XC7A50T-1FGG484C 内部二极管和 TMP441的温度测量出现问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP441, DXP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606298/tmp441-problem-with-the-temperature-measurement-with-a-xilinx-fpga-xc7a50t-1fgg484c-internal-diode-and-the-tmp441

器件型号:TMP441
Thread 中讨论的其他器件: DXP

尊敬的 TI 团队:

TMP441和 Xilinx FPGA 有问题:

我们将 DXP 和 DXN 连接到 FPGA DXP 和 DXN。

它与 XC7A35T-1FGG484C 搭配使用时效果非常好、我们通过 FPGA 的二极管获得温度值。

现在我们更改 FPGA:XC7A50T-1FGG484C,现在温度测量不起作用。 我们将始终保持0°C         

您是否有理想主义者、这种 FPGA 会出现什么问题?

提前感谢您回答我的问题。

此致

R. Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    FPGA 之间的引脚是否发生了变化?
    您测试了多少个样片?
    您是否在测量期间为 FPGA 供电? 有时、二极管引脚上有 ESD 结构、可防止在没有适当电源偏置的情况下正常运行。

    由于半导体工艺的差异可能会导致温度误差、但不应导致如您所述的完全故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,任

    感谢您的快速回复。

    FPGA 是引脚兼容的、我们检查了引脚排列:它正常。

    我们为 FPGA 供电、他从闪存中获取二进制文件。 他的工作很完美。

    我们已经测试了所有板、它们始终是相同的:

    寄存器01:00

    寄存器11:open 位 is1、/PVLD 位为0。

    因此、我认为 FPGA 存在问题。

    您对此有何看法?

    感谢您提前回答我的问题。

    此致

    Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Robert、

    如果开路位为1、则表示未连接远程二极管。

    TMP 器件必须拉电流以偏置远程二极管。 然后、它对二极管压降产生的电压进行采样。 如果没有连接、电流源将摆动到上电压轨。 该器件旨在检测电源轨上的电压、并将其标记为开路。

    其他情况可能会导致 TMP 器件摆动至电源轨并标记为开路。 如果您无法解决系统设计中的问题、FPGA 上二极管的结构可能与 TMP441的电压范围不兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ren

    感谢您的回答和解释。

    我们没有连接到二极管、因为过孔要靠近焊盘。 之间没有阻焊层

    焊盘和过孔、因此焊料在熔化后流入过孔的孔中。

    请关闭 TT、您的 IC 没有问题。

    此致

    Robert