This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:EVM GUI 在我的 Windows 7系统中锁定

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606714/tdc1000-tdc7200evm-evm-gui-locks-up-in-my-windows-7-system

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我有一位同事将 TDC1000-TDC7200EVM 与一对 AudioWell 传感器配合使用。

他们正在尝试测量流体流动-当他们将管道旋转到水平位置时、GUI 似乎锁定。 为什么会这样呢?

他们已将 S/W 更新为版本2.01、因此应该是最新版本。

另一个问题-当他们将数据从 GUI 导出到 Excel 文件 时("将统计图数据保存到...")  -数据采用什么单位?

第1列:开始到停止1ToF、第2列:开始到 Stop2 ToF、等等到 Stop5 ToF。 其余列的问题相同:它们采用什么单位?

此外-是否有方法了解数据来自何处/如何计算(对于"计算"的列、而不仅仅是原始数据。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    GUI 如何锁定? 是图形数据停止运行、还是整个 GUI 失败并需要复位? 如果是前者、则很可能是由于管中空气的衰减、换能器不再看到接收信号(假设换能器只是用充满水的密封管测量零流量)。 为了测量零流量、管道应垂直方向、以便传感器路径中没有空气。

    时间单位为纳秒、温度单位为摄氏度。

    本应用手册 中介绍了介质速度和体积流速的计算方法:www.ti.com/.../snia020.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    工程师回复我:

    "感谢您回来。 在回答您关于 GUI 锁定问题的问题时、我能够重新确定管道的方向、使其垂直安装、使水垂直流入管道。 这似乎解决了这个问题。"

    我曾建议管道应处于垂直位置、以便获得无空气样本。

    "与您在第一封电子邮件中收到的“工厂人员”的回复类似,换能器没有收到另一个换能器的信号,因此 GUI 没有收到任何数据。

    关于 Excel 中数据导出的问题、我能够利用文档提供的一些公式以及 Excel 文件中记录的飞行时间值来进行我自己的计算。 导出的 Excel 文件中的速度和流速计算必须对所用管道的长度和直径做出一些假设、因为我从未将任何有关管道尺寸的信息插入 GUI、而我的计算与不同 值。"

    也许您可以评论 EVM 的导出数据-导出的列是什么(我假设数据在列中)、以及根据什么假设创建数据? (如管道尺寸)

    谢谢