This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:将 TDC1000-TDC7200EVM 连接到 Arduino

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603835/ccs-tdc1000-tdc7200evm-interfacing-tdc1000-tdc7200evm-to-arduino

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我们正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 与水流速监测项目合作。 我们希望将数据从 EVM 发送到 Arduino。

请帮助我们这样做。 我们不知道从哪里开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    目前没有适用于 Arduino 界面的库。 但是、GUI 上提供了 TDC1000-TDC7200EVM MSP430固件的完整源代码。 它位于默认安装的以下文件夹中:C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\TDC1000_7200EVM

    这可以为您自己使用 Arduino 进行开发提供一些示例。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 Arduino 不是必需的。 我是否可以使用 CC430等任何器件来访问 SPI 并无线传输数据。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    像 CC430这样的器件应该可以正常工作。 任何可以通过 SPI 与 TDC1000和 TDC7200通信的设备都将起作用。

    此致、