This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7200:tdc7200最大距离

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200, TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601346/tdc7200-tdc7200-maximum-range

器件型号:TDC7200
主题中讨论的其他器件: TDC7201

HII、

现在我正在一个需要测量飞行时间的项目中工作。 我已经研究了 tdc7200数据表、其范围为12ns 至500ns。 我认为它可以测量这个值、但在计算总时间后、我发现它将超过20微秒(20000 ns)。 这意味着 tdc7200等时间的计算单位应为 ns、最大为20000ns 或更高。 我到目前为止尚未找到此范围内的任何器件。 是否有任何器件可测量此范围内的时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TDC7200具有2种工作模式。 模式1的范围为12ns 至500ns、而模式2的范围约为250ns 至8ms。 这显示在数据表的特性部分、并在第8.4节(器件功能模式)中进行详细讨论。 www.ti.com/.../tdc7200.pdf

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、其范围为250ns 至8ms、因此无法测量低于250ns 的电流。 但我需要 tdc7201在组合模式运行中具有的范围。 但我不能使用它、因为它不能手工焊接。 因此、请告诉我、通过使用 tdc7200、我能否实现该范围。 或任何其他器件都在该范围内。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pabel:

    如果您使用两个 TDC7200、则 TDC7200可在低至 TDC7201提供的0.25ns 范围内使用。 有一个以这种方式使用它们的 TI 参考设计: www.ti.com/.../TIDA-00663

    此参考设计适用于激光雷达解决方案。 您的应用可能需要 AFE 部分、也可能不需要 AFE 部分、但 TDC7200计时部分将测量低至0.25ns。

    此致、