This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:使用体素查看器观察到的图像伪影

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606366/opt8241-cdk-evm-image-artifact-observed-by-using-voxel-viewer

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

在体素查看器(室内测量)中偶尔会观察到图像伪影。 在附加的图中、图像左上角的明亮部分是图像伪影、这不是静态的、而是快速移动。 类似的行为可以轻松再现。

摄像头开箱即用、无需用户校准。

振幅:

阶段:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    修正:伪迹位于上"右"角。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以通过某种方式将其记录到 VXL 文件中?  

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎无法在此论坛中附加.vxl 文件(我使用了"插入文件"按钮)。 我可以根据需要单独向您发送文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Larry、我可以通过电子邮件向您发送 VXL 文件吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原始示例捕获的大小太大、无法附加到论坛。 相反、附加了另一个显示类似赝像的示例(压缩的 VXL 文件)。 如果降低振幅图的阈值以提高可视化噪声水平、则会显示伪影。  

    e2e.ti.com/.../ladder_5F00_indoor_5F00_7m.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyun、

    我看不到与您所附 VXL 中的第一张图片类似的任何内容。  您能否从该 VXL 播放中拍摄快照、并以箭头指向您关注的图像中的点?

    Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本示例中显示的伪差比前一种情况不太明显。 但是、如果设置了与以下示例类似的显示阈值、则可以在帧#47667中找到移动的物体(或伪迹)。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我现在可以看到它。  仅1帧。  下面是我的捕获。  我认为它们是由透镜耀斑引起的、这些耀斑往往会产生重叠的圆形图案、就像我们在这里看到的那样。  镜头的 ARC 应该已经处理好了、但可能存在一些不完美的情况。  您是否在摄像机的右上角或左下角有明亮(NIR)光源?

    Larry

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在黑暗的房间里发现了类似的伪影、我认为没有其他 NIR 光源。 为了确认这一点、我可以在其他位置进行测试。 谢谢你。