大家好、
客户希望将 毫米波传感器用于风力发电应用。
客户希望通过三个问题来确认 毫米波传感器。
Q1:目标距离超过 70m。 毫米波传感器能否测量超过70m 的目标距离?
Q2:物体速度超过300 kmph。 毫米波传感器能否检测 超过300 kmph 的物体速度?
Q3: 毫米波传感器的检测速度能否达到 每秒10帧?
Q4:如果毫米波传感器可以满足上述要求、请推荐合适 的毫米波传感器。
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户希望将 毫米波传感器用于风力发电应用。
客户希望通过三个问题来确认 毫米波传感器。
Q1:目标距离超过 70m。 毫米波传感器能否测量超过70m 的目标距离?
Q2:物体速度超过300 kmph。 毫米波传感器能否检测 超过300 kmph 的物体速度?
Q3: 毫米波传感器的检测速度能否达到 每秒10帧?
Q4:如果毫米波传感器可以满足上述要求、请推荐合适 的毫米波传感器。
祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师
Mickey、您好!
在此处嵌入内联答案。
Q1:目标距离超过 70m。 毫米波传感器能否测量超过70m 的目标距离?
是的。 检测取决于检测到的物体以及 IT RCS 值、该值说明了它如何反映 EM 波。 其他电路板特定因素也起着重要作用、例如天线增益和方向性。 可以对器件进行编程、以获得适合检测此距离内物体的线性调频脉冲参数。
请查看 毫米波基础知识 以了解雷达方程的基础知识。
Q2:物体速度超过300 kmph。 毫米波传感器能否检测超过300 kmph 的物体速度?
Q3: 毫米波传感器的检测速度能否达到每秒10帧?
以上文档中提供的检测技术可实现超过 FMCW 检测公式的速度检测。
Q4:如果毫米波传感器可以满足上述要求、请推荐合适的毫米波传感器。
IWR1443、AWR1443是此类应用的理想选择。
谢谢、
Vaibhav
Mickey、您好!
请在线查找更多答案:
Q2:物体速度超过300 kmph。 毫米波传感器能否检测超过300 kmph 的物体速度?
您可以在软件中使用速度扩展算法来测量此类速度。 这些算法使您能够将最大可测量速度扩展到 FMCW 雷达公式计算出的本机测量速度之外。
以下是使用速度扩展算法的简短说明:
可测量的最大不模糊速度是线性调频脉冲时间的函数、而线性调频脉冲时间由射频带宽和线性调频脉冲斜率(即线性调频脉冲跨越射频带宽的速度)驱动。
VMAX = Lambda / 4*TC、其中 Lambda 是波长(4mm)、TC 是线性调频脉冲时间。 这意味着线性调频脉冲的速度越快、可以测量的最大速度就越高。
对于300 kmph (83.33 m/s)、线性调频脉冲时间为:
TC = 0.004 /(4 * 83.33)、即12微秒、这对于给定的距离和速度要求而言太低。
您可以使用的一种可能解决方案是对传感器(线性调频脉冲配置)进行编程、以实现100kmph 速度测量、并在软件中使用3x 速度扩展来实现300kmph 速度测量。
IWR1642可能是此类应用的更好选择、因为它包含一个600MHz C647x DSP、可用于运行速度扩展算法以及传统的 FMCW 雷达处理。
Q3:毫米波传感器的检测速度能否达到每秒10帧?
您可以实现毫米波 SDK 开箱即用演示中演示的10Hz 更新速率。 您也可以根据应用程序实现更高的更新速率。
此致
尼廷