This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:我们能否让仅 Rx 信号链在 AWR1243中工作?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605079/awr1243-can-we-let-only-rx-signal-chain-work-in-awr1243

器件型号:AWR1243

你好、冠军、
   我的客户希望在实验室中测试他们的 AWR1243板。 它们具有可生成77GHz FMCW 信号的仪器。 他们想要 konw 的方法可以禁用 Tx、并且只使用 Rx 信号链来测试系统 Rx 性能。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    在通道配置 API 中、您可以禁用所有 TX、线性调频脉冲配置中也是如此。 这样就不会有传输。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

        我现在很清楚。 非常感谢、

    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    当 TX 被禁用时、LO 频率仍然存在。 对吗? 那么、我们可以获得 IF 信号、该信号从 RX 减去 LO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    没错、LO 仍然在那里、RX 链也在运行。

    此致、
    Vivek