This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:MMW 传感器通过 IWR1642进行近距离(2cm)测量?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601374/iwr1642-mmw-sensors-liek-iwr1642-for-close-proximity-2-cm-measurements

器件型号:IWR1642

您好!

是否有机会(可能是通过低功耗测试模式)在大约2cm 的极窄距离内获得精确的距离测量?

我们希望在生产线上使用传感器、以每秒20个物体的速度检查金属或塑料物体(直径约为3cm)的八度。

感谢您的回答!

此致、

OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、

    毫米波器件能够测量您指定范围内的距离增量。 实施和后处理链可能会因您的要求而异。

    请参阅此帖子、其中讨论了更高精度和更高距离分辨率的测量:
    使用开箱即用演示修改: e2e.ti.com/.../597434
    e2e.ti.com/.../2206436

    更新速率可针对毫米波器件进行配置、开箱即用演示可轻松配置为更新速率高于20Hz 或更高。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    只需用不同的词来形容: 那么雷达传感器和"翻转目标"之间的总距离可以是2cm (几乎为零)?! 我想我读过一些关于1m 最小距离的东西吗?

    此致、

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、

    我们没有广泛地尝试过如此短的距离,但对于点物体,我们认为这不应该是一个问题。
    对于距离如此近的金属物体、传输功率水平必须显著降低。

    您是否想将传感器隐藏在外壳中? 与传感器的距离增加时、应考虑到这一点。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、

    如果您对此问题有更多疑问、或者是否可以关闭此主题、请告知我们。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    很抱歉耽误你的回答!

    老实说:我希望你们在桌面上观看演示、只需试一下。

    是的、我们计划使用一个外壳、但距离增加了不到5mm、我认为这样的近距离将为您的 IC 带来一些超越电平限制的新效果、例如对于较大距离而言并不明显的 AM 或 PM 噪声效应。

    如果这是太多的努力(我完全知道我不是一个高端客户):请关闭主题。 谢谢!

    此致、

    OLAF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olaf、


    在我们当前版本的电路板上、我们可以看到毫米波 SDK 开箱即用演示的 Doxygen 帮助文件中提到的测量值额外偏移、这会为估算值设置更低的限制。

    通过对 EVM Booster 板的快速检查可以看出、距离剖面图继续显示距离变化小、即使在5cm 以下也是如此。 良好的校准与高精度算法配合使用、如 training.ti.com/mmwave-vital-signs-lab 中使用的算法
    应该能够进行此类测量。

    谢谢、
    Vaibhav