请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE5816 工具/软件:TI-RTOS
对可能有疑虑的人而言、
大家好、我是新加坡南洋理工大学的博士候选人。 现在、我们正在尝试构建一个便携式医疗系统、其中包括传感器、AFE、无线模块和 FPGA、应用于超声波医疗保健。 我们使用 AFE5816作为模拟前端、但我们不想使用 TSW1400、因为它需要连接到计算机并使用 GUI。 不适用于便携式设备。 我们通过 Arduino 将 SPI 信号(SCLK、SEN、SDATA)应用于 AFE5816、尝试让 AFE5816在没有 TSW1400的情况下工作。 正如手册所示、我们移除了电路板底部 U9附近的 R22、但是 SPI 仍然无法写入 AFE5816。 我能否询问如何将 SPI 写入 AFE5816、或者您是否有其他建议可让 AFE5816在不使用 TSW1400的情况下工作? 非常感谢!
此致、
方仲源博士,新加坡 NTU 博士候选人