This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:我要从 SDK 中提供的演示项目连续读取 ADC 数据、并将其写入文件中。

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603071/awr1642boost-i-want-to-read-the-adc-data-from-a-demo-project-provided-in-sdk-continuously-and-write-it-in-a-file

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

我现在尝试逐帧捕获 ADC 数据、并使用 CCS 中的保存存储器将该代码转储到文件中、 但是、现在我想连续捕获 ADC 数据并将 ADC 数据转储到文件中、因此我不需要任何参考、请在我不熟悉此硬件/软件时帮我。  

谢谢、

Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    当然、我们将尝试帮助您完成此过程。
    我建议您查看以下提供使用 TSW1400板进行 ADC 采集指南的培训材料: training.ti.com/.../mmWave_sensor_raw_data_capture_using_TSW1400_board_v2.pdf

    为此、除了 AWR1642 EVM 之外、您还需要另外两个 HW-毫米波 DevPack EVM 和 TSW1400 EVM。
    请注意,本指南使用 RADAR Studio PC 工具配置射频前端,而不是嵌入式应用程序。 因此您不需要 CCS。 Radar Studio 工具是 DFP 封装的一部分( www.ti.com/.../mmwave-dfp)

    此致、
    DHAM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    感谢您的回复、但我不想再将任何其他硬件附加到 AWR1642BOOST EVM 上、例如在毫米波演示可视化工具中、数据如何持续显示我想要将该数据捕获到文件中。 我只需要通过 UART 参考数据在 L3存储器中的存储方式、这样我就可以继续写入文件中的数据、并擦除 L3上的数据以用于下一个数据。 希望您能理解我的问题。
    帮助我解决这个问题。
    谢谢、
    Vinayak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    正如我们在另一个主题中讨论的使用 TSW1400进行 ADC 数据采集时、我将关闭此主题。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然是 Vivek。

    谢谢、
    Vinayak