This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:TI 针对 HS xWR1xxx 芯片的战略是什么?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600960/iwr1642-what-is-ti-s-strategy-for-hs-xwr1xxx-chip

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

客户在 AWR1642引导加载程序流程(http://www.ti.com/lit/an/swra551/swra551.pdf)中找到安全引导信息。

TI 的 HS xWR1xxx 芯片策略是什么? 客户如何通过 HS 芯片获得? 是否有任何流量? IWR 芯片和 AWR 芯片是否相同?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我们已将此 TT 分配给专家、专家将很快在此处回复。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    安全(HS)器件型号目前不适用于工业毫米波传感器(IWR16xx/IWR14xx)。  请告诉我您的问题是否得到了解答。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    如果客户希望通过适用于汽车毫米波传感器(AWR1xxx)的安全器件、客户如何购买? 是否有任何流量?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、

    我必须检查汽车器件、并在我有更多信息时作出响应。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    AWR1642传感器的安全器件型号将很快发布。 确切的供应日期尚未最后确定。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    发布 AWR1642 HS 器件的计划如何、客户何时可以获得 HS 样片、我的客户何时希望尽快购买 HS 器件?
    BR、
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、安全变体将在 RTM 时提供。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kishore、

    以及如何获取它的时间和方法、相对安全软件和工具是否 也会同时发布?

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:
    没错、这些工具也会围绕 RTM 时间范围提供。

    此致、
    Vivek