请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OPT9221 大家好、我们想对 OPT8241-CDK-EVM OPT9221 EEPROM 进行编程、而无需通过 USB 使用 Voxel。 假设我们已正确连接到 EEPROM 的 SPI 接口。 问题:
我们应该如何将.tie 文件中的二进制数据传递到 EEPROM 上的 SPI 接口? 只需按照 EEPROM 数据写入过程逐个写入每个字节? 或者、我们是否需要从.tie 文件中提取数据、并在写入 EEPROM 时添加一些其他格式的标头/尾部? 我用红色的文档表示 LSB 优先、该部分还可以、但.tie 文件格式对我来说不清楚、希望有人能给我讲点。
谢谢。