This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何使用 AWR1642BOOST

Guru**** 2591590 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600688/awr1642boost-how-to-use-the-awr1642boost

器件型号:AWR1642BOOST

大家好、

客户购买 了 AWR1642BOOST。 现在、他不知道如何使用 AWR1642BOOST。

Q1:如何使用  AWR1642BOOST? 请显示正确的步骤。

例如(1)。 如何正确连接硬件?

    (2)。 客户应在附件中下载哪种软件?

Q2:我们是否提供  AWR1642BOOST 的演示代码? 如果我们这样做、请与我分享。 我将发送给客户。

Q3:如何下载 AWR1642BOOST 的代码? 是否有任何文档?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、

    我发现一个很好的起点是 www.ti.com/.../mmwave-sdk。 请查看用户指南。 它包含分步说明、演示和源代码。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EJS、

     是 www.ti.com/.../swru529.pdf

     我发现它不包含分步说明、演示和源代码。

    您能更详细地解释一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、

    您参考的毫米波演示可视化工具用于可视化数据(传感器输出)。
    请查看 毫米波 SDK 用户指南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、EJS、

     客户应该下载哪种软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    如果您使用的是 Windows 机器、请使用"windows installer"。 这将安装 SDK 软件。 有关要安装的支持工具、请参阅"mmWave SDK 发行说明"和"mmWave SDK 用户指南"文档。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    Q1:我安装了不带 EVM 的"windows 安装程序"。 但我的计算机上的软件是空的。 请检查附件。

    为什么会发生这种情况? 是否要安装其他软件?

    Q2:什么是"mmWave SDK 调试/编译工具(请参阅版本说明以了解完整列表)"? 是否应下载"mmWave SDK 调试/编译工具(请参阅完整列表的版本说明)"?

    Q3: AWR1642BOOST 的测量距离有多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    软件将出现在您在安装过程中选择的文件夹位置。 但在开始使用 SDK 之前、我建议您查看提供的开箱即用演示。 要使用此功能,我建议查看以下视频:training.ti.com/mmwave-sdk-evm-out-box-demo-0

    这将向您展示使用 AWR1642BOOST 的基本演示应用。
    演示使用毫米波可视化工具进行显示,该可视化工具是基于浏览器的 GUI,位于以下位置: dev.ti.com/.../

    如果您在运行演示时遇到问题、请参阅 SDK 用户指南(software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf)中的第3.4节。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的支持。 但 AWR1642BOOST 的测量距离有多远? 您是说客户可以使用毫米波可视化工具、这是基于浏览器的 GUI、您发送链接来验证距离?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    是的、我发送的 GUI 确实指示它正在检测的物体的距离。 还提供了可视化工具 GUI 的用户指南(www.ti.com/.../swru529)

    测量范围取决于所用的线性调频脉冲配置、所用的天线等 EVM 和演示应用只是一个示例。
    有一个感应估算器 GUI、用户可以使用它来计算线性调频脉冲配置、增益等对最大距离、最大速度等系统参数的影响 您可以在以下位置找到它 :dev.ti.com/.../

    用户可以根据其特定用例调整参数、以便为其应用程序提供适当的配置。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    这是否有助于您快速入门?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    是的。 感谢你的帮助。 我仍然很困惑客户应该下载哪个软件来获取 EVM? 客户是否需要
    下载"毫米波 SDK 调试/编译工具(请参阅版本说明以了解完整列表)"软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    您是否也要开始使用 AWR1642BOOST EVM?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    不、许多客户对毫米波传感器有一些问题、因此我可能需要我们团队的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    客户是否能够运行 MMW 演示(或开箱即用演示)应用程序并使用演示可视化工具可视化检测到的对象? 我认为这将是起点。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    是的、客户能够运行 mmw 演示应用程序并使用演示可视化工具可视化检测到的物体。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这很好。 下一步是让客户开发自己的代码。
    他们是否已从上面提供的链接下载 SDK? 如果他们使用的是 Windows 机器、则会使用 Windows 安装程序。 安装完成后、转到安装位置、在 docs 文件夹中有一个"mmwave_sdk_user_guide"文档、其中包含执行此操作的说明。 他们需要安装发行说明中提到的所有工具、以便能够编译他们的代码。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    是的、客户已下载 SDK。 如果客户有其他问题、我将在 e2e 论坛上发帖。