This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP302:OUT 端子(3引脚)的内部电路

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605080/tmp302-internal-circuit-of-out-terminal-3pin

器件型号:TMP302


你好!

请告诉我 OUT 端子(3引脚)的内部电路。

它是否具有高侧浪涌保护二极管或内置其他保护电路?
按如下方式使用时是否存在问题?

Vs (5引脚):1.8V
OUT (3引脚):将电阻上拉至3.3V (10K Ω)


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Itabi 您好!

    OUT 端子电压与电源电压无关、因此可以大于 Vs。只要您不超过数据表第6.1节中显示的最大额定值3.6V、这是正确的。

    该设置应该没有问题。

    -布兰登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon

    感谢你的答复。

    我明白这不是问题。

    但我的客户渴望确认内部电路。
    它是否具有浪涌保护二极管或其他保护电路?


    此致、
    itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Itabi、

    OUT 引脚没有浪涌保护二极管、该引脚将使用其他一些 ESD 保护电路。

    我目前没有该引脚的 ESD 保护电路拓扑的具体细节、但如果您的应用需要这些信息、我们很乐意为您提供更多信息。

    -Brandon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Brandon、

    感谢你的答复。

    如果可能、您能否告诉我 ESD 保护电路。
    我想分析 ESD 破坏。


    此致、
    itabi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊塔比

    让我来看看。  只是为了清楚。 您只想知道 OUT 引脚是否有保护电路?

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我们需要知道内部保护电路。
    您能告诉我 OUT 引脚的内部等效电路吗?

    我被要求分析由我的客户 ESD 销毁的样本。
    它被评价摧毁。


    此致、
    itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OUT 引脚没有用于 ESD 保护的二极管。  等效电路采用 开漏输出配置。

       数据表中按照 Brandon 的建议指定了 OUT 引脚的最大电压。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开尔文、

    我了解 OUT 引脚是漏极开路。

    我认为 OUT 引脚内部还有一些其他 ESD 保护电路。
    您能告诉我这些等效电路吗? 还是没有其他保护电路?


    此致、
    itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、OUT 引脚没有 ESD 保护电路...但让我再次与设计人员联系、看看输出 FET 的体二极管是否用作 ESD 缓冲器。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    伊塔比

    快速更新:

    我以前错了。 OUT 引脚上有一个用于保护的 ESD 单元。 让我看看我可以披露的内容。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itabi 您好!

    我们的设计人员正在查看 ESD 单元的等效电路。  我很快会将其发送给您。  如果您愿意、我们可以将其脱机。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    感谢您的支持。

    请告诉我您的电子邮件地址吗?
    我将向您发送一封电子邮件。


    此致、
    itabi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请给我发送您的电子邮件、如果需要、我将向我发送回复。  如果没有、我将在这里发布答案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、开尔文、

    我给你发了一封电子邮件。

    此致、
    itabi