This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC7201:每秒测量次数估计为5000次

Guru**** 2593580 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604141/tdc7201-estimate-for-measurement-5000-times-per-second

器件型号:TDC7201

您好!

 

关于 TDC7201的应用、我的客户有疑问。

 

它们将在以下条件下进行设计。

・ToF 距离:2000cm (20m)

TOF 持续时间(启停):133ns (2000cm+2000cm)/(30cm/ns)= 133.3ns

・测量模式:模式1 (12ns 至2000ns)或组合模式(0.25ns 至8ms)

・TDC7201 fCALIB_CLK:8MHz

・SPI fSCLK:20MHz (主机:MPS430)

 

在上述条件下、它们将设计每秒5000次的执行距离测量。

他们的设计是否有效? 整体系统是否存在任何问题?

 

此致、

Tao2199


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    要在5kHz 下进行测量、整个过程所需的时间必须小于200us。 大部分时间将用于读取24位 CLK 计数、时间和2个校准寄存器。 总的来说、对于20Mhz SPI 时钟、读取这4个寄存器大约需要5us、对于校准周期、额外需要1us 左右的时间。 将 ToF 四舍五入至1us、从而使测量和读取周期的总值为7us。 这完全在5kHz 测量周期的限制范围内。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott,我认为 MSP430或 MSP432无法实现20MHz SPI 时钟。 您希望此20Mhz SPI 操作使用哪种 MCU?
    此致、
    Kz777
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TDC1000-TDC7200EVM 上的 MSP430如下所示: www.ti.com/.../msp430f5529.pdf

    SPI 时钟频率可高达 Fsystem、进而可根据数据表以20Mhz 运行。

    此致、