This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:TDC1000-TDC7200和 TDC1000-C2000之间的差异

Guru**** 2593530 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000, TDC1000-C2000EVM, TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606678/tdc1000-c2000evm-differences-between-tdc1000-tdc7200-and-tdc1000-c2000

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000TDC7200

我希望使用换能器来测量密封容器内的液位。 我很难理解这两个开发板之间的差异。  

我想我打算购买 TDC1000-C2000、但想知道是否有人能够澄清 TDC720x 和 TDC10xx 器件(以及这两个开发板)应用的主要差异。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tyler、

    TDC1000是超声波 AFE、它与超声波换能器连接以发送和接收测距信号。 它输出一个将由另一个器件测量的启动和停止信号。 对于 TDC1000-TDC7200EVM、该时间由 TDC7200 (或板载 MSP430微控制器-可在 GUI 中选择)测量。 在 TDC1000-C2000EVM 上、C2000微处理器处理飞行时间测量。 TDC7200可实现更精确的时间测量。

    存在 TDC1000-C2000EVM 的主要原因是为了演示适用于汽车应用的解决方案(C2000具有汽车认证、而 TDC7200没有)。 对于非汽车应用、我建议使用 TDC1000-TDC7200EVM、因为即使不需要 TDC7200的精度、也可以使用 MSP430测量 ToF 来评估 TDC1000。

    此致、