This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1000:线性感应

Guru**** 2590300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605908/ldc1000-linear-sensing

器件型号:LDC1000

你(们)好

我参考以下博客。

我想使用具有拉伸线圈的 LDC1000实现线性感应。

概述

目标与线圈之间的距离:2毫米- 3毫米

目标尺寸:宽10mm /长10mm

目标材料:铁或锌

目标位移:最大5mm

我们必须线性地感应目标位移(~ 5mm)。

您认为哪种线圈是最佳选择?

您是否有相应的设计支持工具?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、nana、

    有关 使用 LDC 器件进行线性位置感应的帮助、请参阅以下设计指南和应用手册。

    此外、我建议考虑使用较新的 LDC1x1x 器件而不是 LDC1000。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Varn

    感谢你的答复。

    您是否没有任何工具来设计拉伸线圈?
    如何获取线圈参数以满足我们的要求?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    您使用的是什么 PCB 布局设计工具? 如果您使用 Altium、我们有一个脚本、可以帮助生成这些线圈、但如果您使用不同的 PCB 设计工具、则需要手动生成线圈。

    此外、我们还提供预晶圆 LDCCOILEVM、可供购买、它具有一组不同的拉伸线圈。 这些线圈的设计文件也可通过我提供的链接获取。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Varn

    感谢您的建议。

    我们可能会要求您帮助我们设计线圈、但我们认为应首先更详细地考虑系统要求。

    让我在此关闭这个线程。

    贝斯特雷加兹