This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:毫米波演示可视化工具 TICloudAgent 错误

Guru**** 2592620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605476/awr1642boost-mmwave-demo-visualizer-ticloudagent-error

器件型号:AWR1642BOOST

你(们)好

  当我使用我们的公司 netwrok 时、mmWave Demo Visualizer 无法连接到 TI CloudAgent、但如果我使用移动电话的 wifi、它可以正常工作。 我想知道 TI 法规判例法代理使用了哪些网络端口? 因为我们公司的网络不会打开所有端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianan、

    我建议使用离线版本的毫米波演示可视化工具。您可以通过此链接将其下载到桌面、方法是按下以下屏幕截图中红色框中突出显示的按钮。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Adrian

     我下载了可视化工具并尝试设置它、但失败、并说 GUI Composer 运行时间 未安装。 我安装了 GUI Composer、我在 TI GUI Composer wiki 上下载了版本6.2.0.1、但可视化工具安装程序仍然显示找不到安装的 GUI Composer、 我还尝试将可视化工具安装程序的运行时目录修改为我安装 GUI Composer 的目录、 但它也失败了、并且说 GUI 编写器未安装、它会自动使用 gcruntime.v4附加 runtume 目录、这非常奇怪、我不知道如何安装可视化工具。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chianan、

    安装可视化工具时、您是否选择了"从 Web 安装"选项? 这将安装所有必要的文件。 否则、您可以尝试安装此版本的 GUI Composer:

    e2e.ti.com/.../1184.gcruntime_2D00_4.0.0_2D00_windows_2D00_installer.exe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、

    您是否成功使用了我提供的.exe?

    如果这起作用、请单击"验证答案"以关闭该主题。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以正常工作。 谢谢。