主题中讨论的其他器件: TIDEP-0091、 IWR1443、 UNIFLASH
我能否获得一个了解 MSP432 LaunchPad 的 IWR1443BOOST 用户的电话号码? 因此、我可以通过致电他们获得更好的帮助吗? 我觉得 TI 的支持很差。
此致、
冯唐
[未锁定1/24/18]>LE
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我能否获得一个了解 MSP432 LaunchPad 的 IWR1443BOOST 用户的电话号码? 因此、我可以通过致电他们获得更好的帮助吗? 我觉得 TI 的支持很差。
此致、
冯唐
[未锁定1/24/18]>LE
您好!
如果您打开 TIDEP-0091设计指南(TIDUD26)并转至第4节(第15页)、请单击"5"下的链接。 软件文件"。 几乎一直向下滚动、在"软件(2)"下、您将看到: 功耗优化型液位传感演示软件。 这是 zip 文件的链接。 或访问此处:
好的、如果您看到 MSP432的菜单出现在 UART 终端窗口中、则可以假设它已正确刷写。 因此、如果未跳线 SOP2、并且两个板已正确配对、IWR1443已正确刷写、则它应该可以正常工作。 除非 R102和 R164未焊接到正确的位置或未完全焊接。
当电路板配接且 MSP432的 USB 已连接(绿色 LED 亮起)时、当您将5V 插头连接到 IWR1443时、红色5V LED 应亮起(这是从顶部开始的第三个 LED)。 如果您在*未*连接 MSP432 USB 时连接5V 插头,则红色5V LED 和黄色 NRST 应亮起。 如果发生这种情况、我认为可以安全地假设 R102已正确连接。
此外、从初始上电状态(仅红色5V LED 亮起)开始、您应该能够按"W"并看到 NRST 和 NERR_OUT 开启、然后按"P"并看到它们关闭。 这也意味着 R102是良好的。
我证明 R164不好的唯一方法是:
1) 1)如上所述、使用 CCS 调试映像重新刷写电路板(请参阅毫米波用户指南)、然后从 CCS 调试器将 level_sense 演示.xer4f 文件加载到 IWR1443。 如果您可以运行到 demo.c 的底部、则意味着图像会运行到完成。
2) 2)使用未定义的 REPORT_IR14_TIME_measurements 重建 IWR1443映像。
我附上的图片显示了两个电阻器的位置、只是为了确保。
您好、Dave、
我在星期一让电路板运行、我可以测量三个距离并看到 MSP 菜单、今天我连接到电源、微型 USB 转 MSP、5V 转 IWR1443、MSP 窗口再次消失、所有 LED 正常运行、当为 MSP 电路板供电时、 仅 MSP 上的绿色 LED 亮起、向 IWR1443和 MSP432应用5V 电压、红色 LED (第三个)和 MSP 上的绿色 LED 亮起。 我重新刷写 MSP 和 IWR1443、仍然无法看到 MSP 菜单、我在 Tera 窗口中单击"connection"、我可以看到 COM5:XDS110 Class Application/User UART COM5)、我选择此端口并单击 OK、我仍然看不到 MSP 窗口。 您知道原因吗?
您好、Dave、
我使用默认配置并在雷达范围进行距离测量、雷达范围用于雷达传感器校准、 哪些具有校准激光测距、以下是数据、IWR1443 Dis1的最大测量误差(与激光测距相比)为1059mm、非常大、您知道原因吗?
|
TI IWR1443BOOST 77GHz 至81GHz 雷达芯片评估板 |
|||||||||
|
在工程实验室的雷达范围内测得 |
|||||||||
|
激光测量 |
IWR1443BOOST (mm) |
电源 |
激光器1 |
||||||
|
距离(mm) |
配送1 |
分销2. |
配送3 |
在 Dis1 |
增量(mm) |
||||
|
21310 |
20250.9 |
20212.5 |
20189.5. |
57307321 |
1059.1. |
||||
|
19879 |
19827.5. |
28259. |
19789 |
51.5 |
|||||
|
18670 |
18595.5 |
18634. |
28259. |
178752654 |
74.5. |
||||
|
17195. |
17132.5 |
17171 |
170940 |
476095629 |
62.5 |
||||
|
15551 |
15477 |
28259. |
15592.5 |
74. |
|||||
|
14203. |
14129.5. |
14360.5 |
14168. |
73.5 |
|||||
|
13277 |
13205.5 |
13167. |
13244. |
901627212 |
71.5 |
||||
|
12314 |
12243. |
12204.5 |
12281.5 |
197127742. |
71. |
||||
|
11111.9 |
11165. |
11126.5 |
11203.5 |
380750605 |
-53.1. |
||||
|
9896.4. |
9817.5 |
10048.5. |
19712. |
78.9. |
|||||
|
9063.3 |
9240 |
9278.5. |
8970.5 |
157853296 |
-176.7 |
||||
|
7906.8 |
7815.5 |
7854. |
77777 |
672373668 |
91.3. |
||||
|
7008.2. |
6930 |
6891.5 |
6968.5 |
1027425528 |
78.2. |
||||
|
6178.7. |
6083. |
6121.5 |
6044.5 |
1678568395 |
95.7. |
||||
|
5176.6 |
5082. |
5120.5. |
5043.5 |
1538365768 |
94.6. |
||||
|
3989.6. |
3888.5 |
3927. |
3965.5 |
-1744579788 |
101.1 |
||||
|
3073.6 |
3003. |
2964.5 |
3426.6. |
-1292528667 |
70.6. |
||||
|
2604. |
2502.5 |
2541.5 |
2464 |
-580423179 |
101.5 |
||||
|
1754.1. |
1694. |
1617. |
1732.5. |
1423123201 |
60.1. |
||||
|
1274.5 |
1155. |
1193.5 |
1232. |
-1213862908 |
119.5. |
||||
|
825 |
无法测量 |
超值! |
|||||||
|
783.1 |
69 |
654.5. |
731.5 |
-186600898 |
90.1 |
||||
|
652.4 |
577.5 |
539. |
3041.5 |
-2076784608 |
74.9. |
||||
|
486.9 |
385. |
423.5 |
2194.5 |
1868245060 |
101.9 |
||||
|
3498. |
539. |
577.5 |
269.5. |
||||||
谢谢、
Feng
此时、您需要考虑您的设计要求、并创建一个适合您的距离、精度、功率等需求的线性调频脉冲配置 此演示(如 MMW 演示)不能支持所有线性调频脉冲配置、可能需要修改才能满足您的需求、而不仅仅是插入新的线性调频脉冲配置。 尽管如此、现有的线性调频脉冲配置会做出一些折衷、我们目前正在研究演示的几个方面、以减少运行时间和功耗。
我可以向您指出几个资源:
感应估算器(线性调频脉冲配置计算器)
https://dev.ti.com/gallery/view/1792614/mmWaveSensingEstimator/
有关毫米波器件精度低于毫米的主题/信息:
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/p/599055/2206436#2206436
https://e2e.ti.com/support/sensor/mmwave_sensors/f/1023/t/597434
(或者、在毫米波 E2E 论坛中、只需在搜索栏中键入"分辨率"即可)。