This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:AWR1642:根据 MMW 演示进行更改的软件是什么

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606573/ccs-awr1642-what-is-the-sofeware-to-make-change-based-on-the-mmw-demo

Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

工具/软件:Code Composer Studio

您好:

我不熟悉 AWR1642、我不知道应该使用什么软件来根据 MMW 演示开发项目。 如果我 创建新的 CCS 项目并导入文件、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jim、您好!
    您可以先参阅 SDK 用户指南: software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf
    您可能会对本文档的第3和第4节感兴趣。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我已经阅读了 SDK 用户指南。documnet 中提到的仅通过 Windows 中的控制台对项目进行编译。 现在、我要组织 projcet 并根据演示进行一些更改。 但演示不是 CCS 项目、我不仅可以通过 CCS 导入项目、还可以开发演示。 我不知道我应该使用什么软件来组织工程、或者我如何使用 CCS 来组织工程。 感谢你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    此处 、我们已上传适用于 AWR1642 MMW 演示应用的 CCS 项目、您可以将其用作根据需要创建 CCS 项目的参考。

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢。这正是我想要的