This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:用于后处理的 ADC 数据转储

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602151/awr1642boost-adc-data-dump-for-post-processing

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我正在使用 AWR1642BOOST 并使用捕获演示对其进行编程。 演示工作正常。 但是、正如用户指南中提到的、我无法增加 Tx-Rx 配置。 基本上、我有三组问题:

1、使用 LVDS 或不使用 LVDS 启用多个 TX-Rx 的确切过程是什么(假设我的每个线性调频脉冲没有样本、且没有线性调频脉冲较小、可在600MB 内容纳)。 我在 uDER 指南中看到、要求我更新 CBUFF。 我不确定具体如何执行此操作。

2.到目前为止,我没有任何外部板。 在连续模式下、是否有任何方法可以在每帧从 AWR1642BOOST 收集 ADC 数据?

3.我看到外部电路板有多个选项、如 BOOST+EVM+TSW1400或 AWR1642BOOST+TDA3x 或 AWR1642BOOST+TSW1400。 以下哪一项是最简单、最便宜的选择? 对于这些选项中的任何一个、是否有标准代码/库可用于轻松连接和从雷达 ADC 获取数据??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Santhana、
    如果您没有任何外部板来捕获原始 ADC 数据、您可以将 ADC 数据存储在内部 L3存储器中并从 CCS 读取。 捕获的大小将受分配给雷达数据立方体的 L3存储器的限制。 捕获演示示示示例对此进行了演示,请参阅毫米波 SDK 用户指南以了解有关使用过程的详细信息(第3.4节)。

    如果您需要捕获更大的数据、可以使用 TSW1400板来捕获数据。 您可以从以下页面购买: www.ti.com/.../tsw1400evm
    同样、您可以使用捕获演示本身通过 LVDS 流式传输数据、并使用 TSW1400板随附的 HSDC 专业版软件进行捕获。

    关于在捕获演示中启用更多 RX 通道、我们将在此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Santhana、

    要在捕获演  示中启用更多 Rx 通道、您需要在 captureDemo_dataPathConfig 函数下添加几行代码(captureDemo_common.c 文件(~910line)、该文件位于"ti\demo\xwr16xx\capture\cone"路径中、并构建演示。

    cbuffCfg.rxChannelStatus[0] = CBUFF_RxChannelStatus_ACTIVE;

    cbuffCfg.rxChannelStatus[1] = CBUFF_RxChannelStatus_ACTIVE;

    cbuffCfg.rxChannelStatus[2] = CBUFF_RxChannelStatus_ACTIVE;

    cbuffCfg.rxChannelStatus[3] = CBUFF_RxChannelStatus_ACTIVE;

    根据 CLI 命令'channelCfg 2 1 0'启用的 Rx 数量添加这些行。

    此致、

    Jitendra Gupta