This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:如何在运行时更新固件?

Guru**** 2592620 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/605158/awr1642-how-to-update-the-firmware-at-run-time

器件型号:AWR1642

您好!

客户在汽车上安装 AWR1642后、如果他们想要更新固件、该怎么办? 我在毫米波 sdk1.0中找不到相关代码。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    为了更新代码/固件、我假设您正在询问如何将更新的映像下载到板载闪存中。  通过控制 AWR1642的 SOP 引脚来选择器件上的刷写模式、可以将器件置于刷写模式以更新板载闪存。

    有关 引导和映像文件的详细信息、请查看 AWR1642引导加载程序流程。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vaibhav、

    客户希望在雷达板已安装在客户最终产品上时更新固件。 他们不想更改 SOP 设置。 是否有任何其他方法可以通过 UART/CAN 更新固件而不更改 SOP 设置?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris

    • 系统内编程功能基本上需要使用客户选择的接口(例如、汽车应用中的 CAN)与客户的应用集成
    • 对于汽车应用、这方面通常是整体车载通信解决方案的子集(TI 确实在 SDK 发行版中提供 CAN 和 QSPI 驱动器作为参考、但完整的车载通信解决方案不在雷达传感器 SDK 的范围内)
    • 如果您对此主题有具体反馈、我们很乐意听取您对此帖子的回复、并进一步讨论

    此致

    马纳夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    如果您的问题得到解答、我们会要求将此帖子标记为已回答。

    或者、如果您有任何其他与相同的问题、请将其发布在此处。


    此致、
    Jitendra Gupta