This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法使用 UNIFLASH 将.bin 文件刷写到 AWR1642BOOST EVM。

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601705/awr1642boost-unable-to-flash-the-bin-file-to-awr1642boost-evm-using-uniflash

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

您好!

我正在尝试将演示映像刷写到使用 Uniflash 的 AWR1642BOOST EVM 、但它不会刷写映像。 我按照用户指南执行了步骤,但仍然显示错误,如所附的屏幕截图所示。 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vinayak、

    根据快照、错误似乎与 COM 端口不可用有关。
    您能否检查:
    - Uniflash 工具中选择的端口与设备管理器中显示的端口相匹配
    - AWR1642BOOST 根据 SOP 引脚设置处于闪存模式。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vinayak 您好!

    当您为 EVM 加电并连接 USB 电缆时、您是否在 器件管理器中看到 COM 端口、如下图所示? 如果是、您是否选择了正确的 COM 端口号(在设置和实用 程序选项卡下)、该端口号列为"application/user UART"?

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak 您好!
    演示应用程序现在是否正常工作? 如果是、我们可以关闭该线程。


    此致、
    Vivek