This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC0851:LDC0851

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC0851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/606590/ldc0851-ldc0851

器件型号:LDC0851

尊敬的 Luck:

我的客户希望将传感器的输出连接到200mA 的负载。

我们尝试了随附的方案。

我们发现、当我们将 NPN 晶体管基极连接 到 LDC0851输出时、用于感应的 e2e.ti.com/.../LDC0851-with-PNP.pdfthe 电平不会翻转。

请提供有关如何驱动 LDC0851负载的输入。

此致

Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Seema、

    您提到您想要使用 NPN、但实际上已经实现了 PNP、它不会像您绘制的那样起作用、因此请确保您使用的是预期配置。 要将 LDC0851连接到 NPN 型晶体管以实现反相输出、您可以执行以下操作:

    此致、

    Luke Lapointe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luck:

    我们希望使用200mA 负载和接近感应 e2e.ti.com/.../Schematic-Prints.pdfhence 测试接近传感器输出我们已经测试了连接的电路。它的工作原理仍然是 庞大的额外延迟功耗。

    请建议,在输出端驱动200mA 负载的任何其它方法。

     

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞马、

    在您的电路中、LDC0851输出与标记为 O/P 的信号之间会反相 这是你想要的吗? 否则 、您可能需要消除第二个 NPN 晶体管。

    您可能需要绘制信号、LDC0851输出、NPN 和 PNP 输出、以确定电路中哪个部分对延迟产生最大影响。 通过调整 NPN/PNP 的偏置电阻器、您可以调整基极和集电极电流、并在延迟和功耗之间进行优化。 您还应参考 NPN/PNP 的 d/s、以确定 HFE (集电极电流/基极电流)和晶体管本身的导通时间。

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:

     

    当然! 我们希望传感器接近期间的电流为200mA 、通常不需要电流。 此外、要求在输出端放置2根导线、一根用于负载、另一根用于接地。

    相应地、电路工作正常。

    为了减少组件数量、是否还有其他方法可以实现相同的效果。

    我们是否应尝试反向参考和传感线圈并获得所需的输出以避免出现反转阶段?

     

    此致

    Seema Joshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞马、

    如果您能够消除一个额外的 NPN、那么它肯定有助于减小解决方案尺寸。

    较小的元素肯定有助于加快响应速度、但在进行更改之前、您应该检查 NPN 和 PNP 是否已进行了最佳偏置。 观察示波器上的中间波形将有助于提供一些线索。

    通常,您可以在 SPICE 程序中模拟电路。 TI 提供了一个此类 SPICE 仿真器、可从 http://www.ti.com/tool/tina-ti 下载

    。 多家供应商为组件提供了 SPICE 模型、这些模型可在 TINA 中导入。

    一篇这样的 e2e 文章  介绍了如何将供应商提供的 SPICE 模型导入到 TINA e2e.ti.com/.../452146中

    我在 TINA 中整合了一个示例电路来演示这一概念。 连接的电路能够在 LDC 输出开关的几 us 内实现200mA 负载电流。 可以修改晶体管和偏置的选择以满足要求。

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_Output_5F00_Ckt.TSC

    此致

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nitesh:

     

    感谢您的支持! 下面提到的另一个问题请检查您是否可以提出建议。

    接近传感器 不齐平 在 LDC0851上工作正常 、接近4mm 和5mm。

    但是、如果我们尝试使用  金属 管盖住线圈时、使用堆叠线圈组装齐平型接近传感器、则接近度会降至2mm。

    如果我们尝试用铁氧体板覆盖 PCB 线圈的 Periferry、建议它能解决这个问题吗?

     

    此致

    Seema Joshi

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    塞马、

    金属管是导电材料、靠近线圈放置会影响磁场并缩短感应距离。
    关于您在铁氧体表上的问题、Luke 提供了有关另一个线程的详细说明
    e2e.ti.com/.../599329

    谢谢
    Nitesh